结果:找到"LoRa NB-IOT",相关内容62条
- 安信可科技正式进军5GNB-IoT广域网市场
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安信可科技正式进军5G NB-IoT广域网市场 发帖人:爱学习123456 发帖时间:2021-11-12 10:03:00
- 替代sx1262无线LORA芯片--ASR6505
- ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mmx8mm,共有68引脚。芯片组特性:SX1262+STML152芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN68PINLORA无线和LoRa调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大输出功率:21dBm;灵敏度:-140dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);TXmodecurrent50Ma@17dBm;40Ma@14dBm;接收电流:10mA;可编程速率最高62.5kbps@调制模式可编程速率最高300kb...
- 所属专栏: 技术交流 标签: sx1262 lora LPWAN IOT 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-03-04 10:22:00
- 基于中移物联网NB-iotM5311OpenCPU开发RTU(远程遥测终端单元)
- M5311是一款高性能、低功耗NB-IoT无线通信模组,满足中国移动蜂窝物联网通用模组技术规范。尺寸仅为16mm×18mm×2.2mm,能够最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。供电电压低至2.1V,支持AA干电池,能够最大限度地压榨电池,可以帮助客户获得更长的终端寿命。提供丰富的外部接口,支持外接传感器设备.本案例采用M5311的OpenCPU进而减少一个核心MCU,控制生产成本,提高竞争力,可大量铺设.硬件外设接口包括GPIO、I2C、SPI、PWM、ADC、RTC、FLASH、UART等●支持水计量,电计量和时间计量;●先进的NB-Io...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NB-iot OpenCPU 物联网 RTU 发帖人:自强不息的波波 发帖时间:2020-09-29 15:05:00
- LORA继sx1278/SX1262后国内推出ASR6500S
- 物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是"信息化"时代的重要发展阶段,在物联网飞速发展的今天,只有多技术融合的物联网解决方案才能够在不同的应用场景会用户提供更好的体验。之前我们有说过关于无线脉冲水表LoRaWAN方案,其无线脉冲LoRaWAN方案集成水表(气表)计量和无线通讯功能,用于快速将带脉冲的机械水表改造成LoRaWAN无线远传水表,采用芯片级的射频模组ASR6500S,以及计量和无线使用一颗单片机(HC32L170),在保证高性能的同时降低系统功耗和成本。而今天我们要说的主角是ASR6500S。ASR6500S芯片采用超小封装尺寸8mm*8mm,发射功率为21dBm,支持<-138...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-03 10:36:00
- 国内首款LORA--ASR6501/ASR6502集成SOC的芯片
- 全球先进半导体产品供应商Semtech宣布向阿里云IoT授权LoRa这一IP,打破了LoRa在全球范围内仅有Semtech这一个芯片供应商的局面,使得LoRa在芯片半导体供应市场中更加多元化。特别是现在正处于中美贸易战,贸易形势不明朗,芯片进出口的未来不可预料。现在,国内也拥有了LoRa供应商。阿里云IoT认证的基于ASR6501的RF-AL42UH这一新的LoRa无线方案能有效缓解国内芯片半导体客户的紧张情绪。ASR的ASR6501/ASR6502和ASR6505均是基于SX1262射频收发器设计的SoC芯片ASR发布超低功耗LoRa集成的单芯片SoC采用Semtech先进的低功耗LoRa...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-20 15:41:00
- ASR6505一款已支持LoRaWAN、LinkWAN和私有协议
- ASR(翱捷科技)获得了Semtech公司LoRa芯片半导体知识产权授权,阿里云IoT联合ASR(翱捷科技)共同发布了采用低功耗LoRa集成的SoC芯片ASR6505,该芯片集成低功耗LoRaTransceiver和低功耗MCU,超小尺寸,超低功耗,集成LoRaWAN,LinkWAN及AliOS,适用于多种物联网应用场景,是目前LPWAN应用芯片最好的选择。LoRa技术的市场发展前景备受期待。据IHSMarkit发布的资料显示,2018年初,全球范围内部署的基于LoRa的网关数量已超过7万,预计到2019年初网关数量将达到20万,终端节点的数量将达到8000万,超过40%有望都是基于LoRa...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA, 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-19 15:01:00
- ASR6501与SX1262优势区别
- ASR6501芯片-国内首款、采用超低功耗LoRa集成的单芯片SoC,是国内首个通过阿里IoT技术认证的模块,内部集成高性能、低功耗的Cypress32-bitCortex-M0+MCU,支持透传,集成LoRaWAN,LinkWAN协议栈与以SX1262为核心的射频收发器。RF-AL42UH不仅支持阿里云主导的LinkWAN,还通过非常严格的射频指标测试,适用于多种物联网云端的应用场景。ASR6501配套发布的软件SDK,可以轻松地连接上阿里云平台或标准LoRaWAN基站,是目前LPWAN应用芯片最好的选择与ASR6501同步发布的软件SDK,集成LinkWAN和LoRaWAN协议栈,内嵌A...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-13 11:04:00
- 国内全新LoRa系统芯片ASR6505内置SOC
- 2019年4月11日正式发布全新LoRa系统芯片ASR6505,这是继ASR在2018年9月推出LoRa系统芯片ASR6501/6502后,ASR推出的第三款LoRa系统芯片,至此,ASRLoRa系列产品已能够支持几乎全部行业应用及产品解决方案。ASR6505是基于STM8位MCU与SX1262的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm*8mm*0.9mm的超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68的接口资源可以满足不同的应用领域;ASR6501ASR6502ASR6505ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对AS...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-11 15:38:00
- 最新一款LoRa集成了单芯片SoCASR6501/ASR6502
- 全球先进半导体产品供应商Semtech宣布向阿里云IoT授权LoRa这一IP,打破了LoRa在全球范围内仅有Semtech这一个芯片供应商的局面,使得LoRa在芯片半导体供应市场中更加多元化。特别是现在正处于中美贸易战,贸易形势不明朗,芯片进出口的未来不可预料。现在,国内也拥有了LoRa供应商。阿里云IoT认证的基于ASR6501的RF-AL42UH这一新的LoRa无线方案能有效缓解国内芯片半导体客户的紧张情绪。ASR的ASR6501/ASR6502和ASR6505均是基于SX1262射频收发器设计的SoC芯片按照以往的模块设计,一般采用SX1278、SX1276射频收发器来设计模块,例如安...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LoRa NB-IOT 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-11 15:04:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- 2019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-IoT在表计领域得到了快速增长,在表...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NB-IOT,物联网 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
返回